This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:在PLL运行时,动态更改系数寄存器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/614711/tlv320aic3254-change-on-the-fly-the-coefficients-registers-once-the-pll-is-running

部件号:TLV320AIC3254

尊敬的团队:

一位客户有一个问题,您可以在下面看到TLV320AIC3254设备的相关信息。

请您帮助我们。

=============================================================================================================================================

"这与集成音频PLL有关。

我想知道是否可以在PLL运行后立即更改系数寄存器?

我正在考虑使用TLV320AIC3254 PLL与未嵌入高端音频PLL的USB MCU进行自适应USB音频同步。”

非常感谢您的帮助,

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,BMA,

    一旦PLL正在运行且器件已完全配置,用户应能够使用自适应模式更新TLV320AIC3254的miniDSP的音频处理系数, 但是,如果需要更改PLL系数值,建议在进行任何更改之前关闭PLL,否则,由于内部时钟发生变化,设备可能会出现异常行为和噪音问题。

    有关自适应模式的更多信息,请参阅以下应用说明。

    http://www.ti.com/lit/an/slaa425d/slaa425d.pdf  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师