This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3106:TLV320AIC3106

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM3354, TLV320AIC32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/614675/linux-tlv320aic3106-tlv320aic3106

部件号:TLV320AIC3106
主题:AM3354TLV320AIC32中讨论的其他部件

工具/软件:Linux

嘿,我的团队正在使用TLV320AIC32和用于am3354处理器的开发主板...我得到了音频,但速度太快了....ca,您向我展示了一种解决问题的方法。

默认情况下,它以 Signed 16 Bit Endian (签名16位小端)播放音频文件,速率4.41万 Hz,Mono。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pranav,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    您能否分享您的注册配置和使用的时钟频率? AIC32支持I²S,TDM,左对齐和右对齐数据格式,所有这些格式都具有  两个补码带符号整数格式,MSB优先。 请确认您的串行音频格式是否符合设备规格?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师