This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:TAS5755-无声音或声音是间歇性的

Guru**** 2484915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1092054/tas5755m-tas5755-no-sound-or-the-sound-is-intermittent

部件号:TAS5755M

TI团队:您好,

BTL和PBTL没有声音或声音是间歇性的,0x02报告C0,70,30,原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      您的I2S时钟似乎有严重问题。 请使用示波器捕获所有时钟信号,检查时钟信号是否稳定,并确保时钟频率符合数据表的要求。