This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:PBTL配置中的一些TAS5760M的Nack问题

Guru**** 2376610 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5760M
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628724/tas5760m-nack-issue-with-a-couple-of-tas5760ms-in-pbtl-configuration

部件号:TAS5760M

您好,

如果通过I2C总线访问多个PBTL配置中的TAS5760M,TAS5760M首先返回nack,仅当0x6C被分配为设备地址时TAS5760M才会失败。
此外,TAS5760M在BTL配置中从未出现故障。
您是否有过类似的经历?
请给我发送电子邮件至我的电子邮件地址,因为我想与您分享详细信息。

此致,
加藤

kato-s@clv.macnica.co.jp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    BTL或PBTL不应更改i2c通信的行为。 您发现有多少台TAS5760M设备存在该问题? 使用另一个设备更换TAS5760M是否可以解决此问题?

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    感谢您的回复。

    如果在PBTL配置中将I2C设备地址从0x6C更改为0x6D,则可以解决此问题,因此,具有PBTL配置的一些TAS5760M无法连接到同一I2C总线上。
    您是否有过类似的经历?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    没有,我还没有听到像您这样的类似问题。 当TAS5760M设备返回0x6c地址的nack时,它是否会返回0x6D地址的ACK? 如果是这样,ADR引脚上的电压在通电时未正确锁定。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    感谢您的支持。

    如果将0x6D设置为TAS5760M作为设备地址,TAS5760M将返回ACK。
    因此,我不知道它为什么会在0x6C地址上失败。
    请您再次给我建议吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    我已经向您发送了有关这些问题的电子邮件。
    很抱歉催促您,但我今天需要将根本原因和解决方法告知客户。
    请你给我建议吗?

    谢谢,顺祝商祺!
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已脱机处理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    我们的客户正在继续调查此问题,因此如果我从他那里获得任何更新,我将与您联系。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    我已经通过电子邮件向您发送了有关新信息的信息。
    所以,请你给我你的建议吗?

    最好的餐厅
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    当我深入研究这个问题时,我碰巧发现一些现有的e2e讨论与同一个问题有关。 让我将其转发给您。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    感谢您的回复。
    我期待着尽快从您那里获得这些信息。

    最好的餐厅
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    我发现了你提到的以下帖子。
    如果在通电后通过I2C总线访问TAS5760M寄存器,您是否建议在发送第一个写入命令之前插入“Start Byte”?
    请尽快给我建议。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/audio_amplifiers/f/6/p/31.8201万/2126585</s>212.6585万

    最好的餐厅
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    你找到的帖子正是我在那一天看到的。 "开始字节"实际上是一个假i2c操作。 根据我的测试结果和您提到的e2e线程中的讨论,我同意您在TAS5760M开机后立即修复nack问题。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    感谢您的回复。

    请告诉我此攻击问题的根本原因。
    此外 ,这是否意味着没有解决方法需要正确修复TAS5760M?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    很抱歉催促您,但我需要尽快将根本原因和解决方法告知我们的客户。
    注:上面的帖子中有一个打字错误,我修复了它。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato:

    如您所知,解决方法很简单,即再次发送i2c命令,因为此问题仅发生在开机后的第一个write i2c命令上。

    至于根本原因,我已经向我们的设计团队发送了电子邮件,如果一切顺利,我将很快与他们沟通。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy San,您好!

    感谢您的快速响应。
    我了解变通办法,但我期待尽快从您那里找到根本原因。

    此致,
    加藤