This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4950:LM4950在连接到电池时灼伤

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/626083/lm4950-lm4950-burns-when-connected-to-a-battery

部件号:LM4950

您好,

当我使用具有12V/2A适配器的LM4950音频放大器时,它工作正常,但当我连接到12V电池 (可提供高达20 A的电流)时,放大器会灼伤。 我用两块板测试了它,结果是一样的。 DAC_shutdown引脚在开始时浮动。  放大器的输出连接至变压器,无负载连接至变压器的输出。

有什么想法?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Muhammad:

    您是否从12V/2A适配器捕获了设备的电流消耗?
    是否存在不同设置的其他情况? 您是否只是为了查看电压是否有可能高于规定值而测量了蓄电池电压?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,我在连接之前检查了蓄电池电压。 它是11.5 V。 除了电池没有什么区别。

    连接到适配器时,它甚至不会变热。 我尚未测量电流,但我非常确信它会非常小,因为音频放大器上没有连接负载。

    我真的很困惑为什么它与电池的作用不同。 如果没有负载,则音频放大器不应消耗大电流。 正如我所说的,我用两个来检查,结果是一样的。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    穆罕默德

    您是否可以在连接了负载的情况下尝试使用变压器? 或者至少不使用变压器?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用另一个12伏电池(8节AA电池串联连接),它工作正常。 我使用的电池是Lipo电池,但仍不能确定为什么我的两个音频放大器烧坏了。

    无论如何,我还有另一个问题。 当我播放音频文件(上升的余弦鸣音信号)时,音频放大器会发出一些声音(如咔嗒声)。 正如我在前面的消息中提到的,放大器的输出连接到变压器。 我已经检查了变压器输出的信号,它看起来不错,但不确定放大器为什么会发出这种声音。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    穆罕默德

    这很可能是由变压器负载造成的。 是否可以尝试将扬声器直接连接到放大器输出? (拆下变压器)这只是为了验证这是否是由变压器造成的。
    以下文档介绍了驱动变压器负载时的一些限制:
    www.ti.com/.../sloa133.pdf

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器