This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:原理图审阅

Guru**** 2968610 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628838/tas5782m-schematic-review

部件号:TAS5782M

早上好

我的一个客户正在使用TAS5782M来完成此项目。

你能审查一下吗?

我将向您发送相应的原理图文件。

<<图解已删除>>

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  Andy将会看一下您的示意图,但您也应该注意布局。  附件与汽车零件相关,但指南对于任何设计都很重要。  谢谢,Jeffe2e.ti.com/.../TAS6424-Layout-Guidelines-for-EMI.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为您上传的屏幕截图正常。 我将对其进行审核并向您提供我的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉我的回复太晚了。

    请参阅下面我的评论。

    a) C5,C6,C7和C8

    我们推荐使用陶瓷,22uF,±20 % ,X5R。 额定电压必须> 1.45 * PVDD。

    B) C20,C21,C23,C24

    我们推荐使用陶瓷,2.2uF,±10 % ,X5R。  额定电压必须至少大于10V。

    C) C22

    我们推荐 使用陶瓷,1 μ A,6.3V,μ μF±10 % ,X5R。

    Andy