This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2-Q1:如何考虑此器件的输出限制

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2-Q1, TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628680/tpa3110d2-q1-how-to-think-output-limit-of-this-device

部件号:TPA3110D2-Q1
主题中讨论的其他部件: TPA3110D2

尊敬的各位:

您能否告诉我  此设备可以输出的最大电流和功率?

如果您无法定义电流和功率的限制,您能否定义安全操作范围? 电流有多大? 功率如何?

*后接地

我在考虑整个系统,选择连接到电池的输入电流和PBTL模式的输出扬声器。

要选择和保护这两个设备,我必须知道此设备如何输出。

现在,我们选择了10A huse (相对于输入蓄电池)。 这就够了吗?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山本山您好! 请参考我的在线回答,也请参考 www.ti.com/.../sloa031.pdf 和 www.ti.com/.../sloa116.pdf 谢谢,Jeff

    Shawn,您还有其他建议吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本山,

    最大输出功率包括瞬态输出和连续输出。  瞬态最大输出功率取决于 设备的OC thr。 对于TPA3110D2,OC THR 通常约为4A。 如果在PBTL模式中使用,则OC thr也会加倍。  而连续的最大输出功率取决于散热性能。 有 许多 因素影响热性能,例如负载电阻,电源,设备封装,RDSon, 不带散热器, 系统级散热设计.....   请参阅TPA3110D2-Q1 数据表中的图16,17,31。 此 数据 基于我们的TPA3110D2 EVM。 在   您的系统设计过程中,请尽可能遵循我们的EVM设计。

    此致,

    郑少文   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肖恩-桑,您好!

    感谢您的回答。

    当我测量瞬态OC限值时,对地短路为5.1A,对电源短路为5.9A,短路负载为4.1A。
    检测结果彼此不同的原因是什么?

    检测的原因是什么? 还是转换速率? 还是响应率?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,山本山,
    对于所有这三种模式(对地短路,对电源短路和对负载短路),设备内部的检测thr都相同。 我想您是在负载(电感器之后)上测量输出电流,而不是在输出引脚(电感器前面)上测量,对吗? 如果测量输出引脚上的电流,则其THR应该非常相似。 设备的回电流包括两个部分:来自LC和来自扬声器。 因此,输出引脚上测得的电流包括两者。
    此致,
    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,
    您的问题是否已解决? 如果您对此还有任何疑问,请告知我们。 如果回答了此问题,请帮助您结束此问题。
    此致,
    郑少文