This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2-Q1:如何考虑短路保护

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628665/tpa3110d2-q1-how-to-think-about-short-circuit-protection

部件号:TPA3110D2-Q1

尊敬的各位:

您能教我如何考虑短路保护吗?

>问题1,

我们能否将短路保护定义为电流值?

我认为这种短路保护被定义为能量量。 所以我认为这种保护不能用当前的价值来定义。

>问题2,

当我比较BTL模式和PBTL模式时, PBTL模式下通过输出电缆的电流是否 会比 BTL模式大两倍,因为输出引脚是并行连接的?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,我认为这个问题与您最后回答的问题直接相关。 TPA3110具有Speakerguard功能,虽然它作为一款较旧的设备相当简单,但可能不是您正在考虑的保护类型。 请查看我们的新设备之一,如TPA3116: www.ti.com/.../TPA3116D2-Q1 ,它具有指定过流规格的完全保护功能。 此外,TAS5760 (数字输入)也将作为AECQ100部件发布,以满足您的兴趣。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,
    我尝试回答您的问题,如下所示:
    问题1,
    我们能否将短路保护定义为电流值? [Shawn (肖恩):不,OC thr固定在设备内部,因此不能为客户编程。
    我认为这种短路保护被定义为能量量。 所以我认为这种保护不能用当前的价值来定义。 [Shawn (肖恩)] OC功能实际上用于保护设备,而不是扬声器。 当输出短路时,输出电流可能非常高,这可能会损坏MOSFET。

    >问题2,

    当我比较BTL模式和PBTL模式时,PBTL模式下通过输出电缆的电流是否会比BTL模式大两倍,因为输出引脚是并行连接的? [Shawn]在同一情况下(相同的电源,输出功率和负载电阻),BTL的输出电流是PBTL的两倍。 因为在PBTL模式中,输出电流被分为两部分。

    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,山本山,
    如果回答了这个问题,您能否将其关闭? 如果您有更多问题,请告知我们。
    此致,
    郑少文