This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/PCM2704C:需要驱动程序??

Guru**** 2599975 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2704C, PCM2704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/627724/linux-pcm2704c-driver-needed

部件号:PCM2704C
主题 :PCM2704中讨论的其它部件

工具/软件:Linux

尊敬的专家:

如果PCM2704C在3.6 v中需要额外的驱动程序,您可以帮助确认吗?

我看到过E2E问题,Linux 3.6 似乎不需要驱动程序。

请帮助确认。

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Marco:
    如果v Linux 3.6 具有内置的USB类音频驱动程序,则无需其它驱动程序即可与配合使用 PCM2704。 我对Linux v 3.6 及其驱动程序代码/支持非常熟悉。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    是否可以让NB/PC音频编解码器和USB音频DAC同时工作(回放)?

    O/S : windows 10.

    非常感谢~