This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:跳线设置

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/626763/tpa3255evm-jumper-settings

部件号:TPA3255EVM

你好

有关TPA3255EVM跳线J21的问题

快速入门指南指出J21输出

《用户指南》在中说明了J21

  2声道立体声的正确答案是什么

我听不到不同的声音,两种声音都很美妙

提前感谢

Rgds

Ronny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ronny,

    感谢您联系TI。

    J21只是更改了CSTART引脚上的电容,从而更改了输出PWM信号的启动和关闭计时。 播放音频时,您将不会听到任何差异。 对于BTL (立体声x2)和PBTL (单声道x1)模式,我们建议跳线已超出。 仅在SE模式(x4)中需要此功能。

    请告诉我有冲突的说明,哪一页和哪一段。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚当
    感谢您的快速回复
    快速入门指南第4页。默认跳线配置表J21。状态输出
    用户指南第6页。表3.第8页中的状态。表5.第9页中的状态。表6.中的状态和第10页中的状态。表7.中的状态
    Rgds
    Ronny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    快速启动适用于BTL,因此J21应该已退出。

    表6和表3应列出,因为它们没有SE通道。 表5和表7具有SE通道,因此J21应位于。

    任何带有BTL或PBTL (无SE通道)的配置都将退出,任何包含租用一个SE通道的配置都将进入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Rgds Ronny的澄清