This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2900CEVM-U:PCM2900CEVM布局文件请求

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2900CEVM-U, PCM2900C, PCM2900

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624034/pcm2900cevm-u-pcm2900cevm-layout-file-request

部件号:PCM2900CEVM-U
主题中讨论的其他部件: PCM2900CPCM2900TPS6.117万

大家好,

您能否帮助提供 PCM2900CEVM-U 布局文件? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuo,

    我们只有适用于PCM2900CEVM-U的Gerber文件,请参阅随附的。  

    e2e.ti.com/.../sbfc036.zip

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    请问PCM2900C是否适合XLR麦克风?

    目前,我们对带 PCM2900的Phantom 48V使用TPS6.117万设计,但对于麦克风没有响应。

    Verifiaction使用line out contect到line in has reponse。 请问原理图中有什么问题? 增益R30 / R35 / R36 / R41或拉高R32 / R38?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuo,

    PCM2900C旨在与线路级单端输入一起工作,只要输入符合数据表规格,部件就不会出现问题。 您是否验证了线路输出前麦克风电路中的信号是否正确以及是否在编解码器规格范围内?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生,

    目前,我们将EC1/EC2电容器类型从电子变更改为MLCC体模麦克风。 我们收听line out有响应,但音量太小。

    请问我们可以通过R30/R36提高放大器增益吗? 我如何关注获得控制权? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kuo,

    您可以尝试增加前置放大器电路的增益,但是,您需要确保信号输出符合PCM2900C的输入规格。 要从编解码器获得全尺寸数字输出,您需要1.98Vpp输入信号,以1.65V为中心。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师