This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:电位计值

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628698/tpa3255evm-potentiometer-value

主题中讨论的其他部件:TPA3255EVMTPA3255

您好,

我订购了一个TPA3255EVM板,等待交付。

BTW,哪个电位计值最适合SE输入?

找不到关于这一点的任何提示。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否详细介绍一下您计划使用此电位计的用途?

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    我有一个USB/DAC作为SE源,由一台笔记本电脑W10供电。
    将Footbar2000音量设置为最大值以供USB/DAC使用;假设最大值为2.1V
    然后,我需要一个电位计来调节TPA3255音量。

    此致
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人能帮我选择一个电位计值来调整TPA3255模拟输入音量吗。
    可能是我错了,但我在EVM手册和芯片PDF中都没有找到任何内容。
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Philippe,

    使用电位计调整EVM本身的音量将很困难,因为您需要四个独立的电位计来控制每个前端运算放大器的增益。 是否可以从PC侧控制音量? 这只会减少USB/DAC中的数字输入,并且不会添加任何额外的噪声或与EVM类似的噪声。 更清洁的解决方案。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Adam的意见。
    我只使用EVM板上的SE输入(非平衡),它意味着2通道。
    单个立体声电位计可以调节来自DAC的输入信号。
    没错,我可以在PC端调整音量,但我注意到了不良结果。
    当PC播放机处于全音量范围时,可获得最佳声音,音量通过电位计在输入电流上调节。
    立体声电位计将执行此工作。
    我不知道如何估计/计算其价值...
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philippe:您好!

    根据您的描述,您似乎想要使用电位计降低设备的音量,因为它输出2.1Vrms,这是什么。   如果您计划从EVM板执行此操作,则执行此操作的逻辑区域将是运算放大器。  为了了解电阻器的值,您需要的值取决于您希望音量降低多少。  但是,您是否打算通过DAC电路调节音量?

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:

    是的,我想使用能提供大约2.1伏(最大)电流的SE/DAC,并在TPA3255EVM SE/RCA输入上使用电位计调节放大器音量。
    我希望从-60dB到整个音量的范围约为0dB。
    其目的是将电位计放置在RCA/SE输入端,然后为板载Opas供电。
    我不想调节播放机上的音量,此时的音量是DAC的完整输出值(2.1Vrms)。
    如何计算锅值,这就是问题;)。
    感谢您的反馈。

    此致,
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Phil,

    这对我们来说不是一种常见的方法,但您应该能够使用任何电位计,因为您只是在输入和接地之间划分信号。 在最低输入电平时,您需要将所有信号转到GND,在全音量时,您不需要将任何信号转到GND。 例如,我会尝试100k。

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    感谢您的回答。

    我希望获得更精确的值,例如10,20或50K电位计,100K也能完成这项工作。

    此致,

    Phil