This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782MEVM:THD+N问题

Guru**** 2373210 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5782MEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628567/tas5782mevm-thd-n-issue

部件号:TAS5782MEVM

您好,

我在BTL配置中评估了TAS5782MEVM,然后在连续输出32W/ch时,共模输出电压增加,输出波形仅在电源导轨侧(“OUT2A+”-“OUT2A-”)被截短。
请问为什么会出现这种现象?

<测试条件>
配置= BTL
PVDD = 22V
负载阻抗= 4Ω Ω
输出功率= 32W
THD+N = 10 %

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San您好! Andy可以进一步帮助您解决问题,但您的运营收益和FS是什么? 如果您参考图30或31。 THD+N与电源–BTL,您可以看到设备开始剪辑,具体取决于配置。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    感谢您的回复。

    我们的配置("Stereo 2.2 W/T"和"Standard Processing 96kHz")如下所示。
    我认为LC滤波器后的输出信号不会被剪切,这种失真会影响音频质量,因为增益设置为默认值(26dB)。


    此外,THD+N是增加负载电流时输出通道之间的差异(换言之,负载阻抗更改为更低)。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    很抱歉催促您,但如果您对此问题有任何更新,请告诉我。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    如果您对此问题有任何更新,请尽快告知我。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    很抱歉催促您,但我需要将根本原因告知客户。
    请你给我建议吗?

    此致,
    加藤