This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:TLV320AIC3110 MIC输入

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110, TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/627338/tlv320aic3110-tlv320aic3110-mic-input

部件号:TLV320AIC3110
主题: TLV320AIC3204中讨论的其它部件

团队,

客户将使用 具有两个麦克风输入的TLV320AIC3110。  

您能否分享有关如何将麦克风连接至 MIC1LP/MIC1RP/MIC1LM的指南? 麦克风可能是差分输入或单端输入,需要同时工作。  

此致,

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIC,

    TLV320AIC3110应该能够处理两个可连接到任何输入的单端麦克风,由于此编解码器具有单声道ADC,因此两个输入都应在麦克风PGA中混合。 这是通过配置第1页的寄存器48来实现的。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    混合后,输入是否可以分离为两个单一信号? 或者我们需要另一个能够支持双通道输入的编解码器? 用于消噪。  

    此致,

    网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIC,

    如上所述,此编解码器具有单声道ADC,因此输入不能在ADC之后分离。 您可能需要使用不同的编解码器。 您能否与客户分享编解码器要求,以便我们推荐更合适的设备?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    它们有两个独立的麦克风输入,需要两个ADC。 他们还希望支持带麦克风输入的立体声耳机。

    他们没有特定的规格,类似于3110会更好。

    此致,

    网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIC,  

    感谢您的反馈。 如果不需要扬声器驱动程序,最好的选择可能是TLV320AIC3204。 此器件与TLV320AIC3110具有相似的处理选项,具有立体声ADC/DAC,PGA和Micbias麦克风和耳机驱动器集成。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,
    感谢您的推荐。 还有一个问题:3110是否支持数字麦克风输入?
    此外,您能否分享3110的参考原理图?
    此致,
    网卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,NIC,

    TLV320AIC3110可有效地支持一个数字麦克风输入。 关于参考原理图,您可以参考数据表8.2 ]中的典型应用图。 此外,您还可以查看AIC3110 EVM的示意图。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师