This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持杜比数字(AC-3)的USB至S/PDIF音频转换器

Guru**** 2932150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628165/usb-to-s-pdif-audio-converter-that-supports-dolby-digital-ac-3

我正在查看USB至S/PDIF音频桥的以下产品系列- http://www.ti.com/audio-ic/converters/usb/products.html#

产品规格规定零件可以处理两个未压缩的PCM流,这意味着它应该能够处理压缩的5.1 通道。 我的问题是,是否有任何USB至S/PDIF音频转换器不接受AC-3格式的音频(杜比数字有损压缩)。  USB至S/PDIF桥接器不必对音频进行任何编码或解码,我只需要将AC-3音频从USB传递至S/PDIF。 请提供建议

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    很抱歉耽误您的时间,我的同事将与您联系,为您的申请提供最佳建议。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈,
     
    我应该联系谁?  目前还没有人就此请求与我联系。
     
    巴西,
    Brian
     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,
    对延迟响应深表歉意。 我需要进行一些调查,以确保我们是否可以处理AC-3音频流...

    遗憾的是,我们的USB到SPDIF转换器设备产品组合中的任何产品都不能处理AC-3音频流。 谢谢。

    此致,
    Ravi