This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4392:SRC4392 - AES3输出的初始化

Guru**** 2363950 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4392
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628873/src4392-src4392---initialization-for-aes3-output

部件号:SRC4392

大家好!

我正在使用TI SRC4392作为Audioapplication!
目前,我尝试了解必须设置哪个注册才能在AESOUT上获取输出信号!

在SDINA上,我有I2S输入音频信号,现在我想将其放在AESOUT引脚上以使用它。

我认为所有必要的寄存器都是按默认设置的,但在我的应用程序中不起作用!

我希望有人能帮助我!

此致

马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Martin,

    很遗憾听到此设备出现问题。  我负责此设备的同事已收到有关您的问题的通知,并将尽快回复您。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,

    因为我不在办公室,所以很抱歉耽误了时间...

    关于AESOUT信号,您能否告诉我您要为您的应用配置设备的路径? 请注意,在加电时,寄存器0x01的默认值为0x00,这意味着所有块(DIR/DIT/SRC)都已断电。  

    您需要将位设置为'1',以便相关块 根据适用的控制寄存器设置正常运行。 请注意,输入有旁路选项可以绕过DIR/DIT块,但这也需要一些寄存器配置。

    如果您提供有关使用案例的更多详细信息,我一定可以通过相关的寄存器配置为您提供帮助。 再次感谢。

    此致,
    Ravi