This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:输出配置

Guru**** 2364370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628426/tpa3255-output-configuration

部件号:TPA3255

我的客户询问以下问题:

我的问题是,当TPA3255配置为4通道单端输出时,您是否仍然可以使用“热”正端将4通道配置的输出转换为2通道BTL配置的输出后内部配置来组合通道1和2和通道3和4? 从您的TPA3255文档中我可以看出,这是可能的,但我想确认一下。

我在数据表中找不到此类型的配置,但我相信这将会起作用。 您可以确认吗? 如果您需要查看,我可以向您发送他随附的pdf。

我们是否有说明所有可能的音频扬声器配置的应用说明? 当客户开始询问这些问题时,我有时不理解他提到的配置。 我了解基本的操作模式,但如果我们有某种类型的应用说明,它将帮助我能够回答我收到的问题。

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有人有机会查看上述请求?

    您能否给出您何时能够提供信息的时间范围?

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户是否可以按照我在原始帖子中描述的方式配置此驱动程序?

    请告诉我您是否可以回答此请求。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    很抱歉等待。  这是我第一次认识到有人想看到这种类型的配置。  我将在测试后很快回复您。  能否也将该PDF发送给我?

    关于不同输出模式的AP注释或等效材料, TPA3255EVM用户指南 将帮助了解如何为不同模式配置EVM。  如您所述,还有介绍BTL,PBTL和SE的数据表。  对于不同的输出模式,您是否希望了解更具体的信息?

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以问客户为什么要尝试此配置吗? 是否为负载提供更多电流,更少输出噪音等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert,

    某些配置令人困惑。 我只是想知道是否有一个很好的应用说明,详细说明了应该使用哪种配置,以及可能有一些有助于理解每种模式的计算方法。

    我已将配置的pdf发送到您的电子邮件。 请告诉我您的想法。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以在此配置中使用TPA3255,它在4x SE中配置,但在2x BTL中运行。  但是,OC保护对于每个半桥都是独立工作的,可能会造成一些 伪迹,但不会是可靠性问题,噪声/THD性能将会受到轻微影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soren,

    感谢您的回复!

    如果客户有任何其他问题,我会告诉您。

    祝您度过美好的一天!

    Richard Elmquist