This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:在Windows 7上使用AIC3254 EVM时遇到的问题

Guru**** 2796805 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254EVM-K, TAS5766M, TAS5753MD, TAS2555, TAS5733L, TAS5768M, TAS5751M, PCM5242, TLV320AIC3268, TPA6166A2, TAS5754M, PCM5142, TAS5731, TAS5612A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625371/tlv320aic3254evm-k-problems-using-the-aic3254-evm-on-windows-7

部件号:TLV320AIC3254EVM-K
主题中讨论的其他部件: TAS5766MTAS6424TAS5753MDTAS2555TAS5733LTAS5768MTAS5751MPCM5242TLV320AIC3268TPA6166A2TAS5754MPCM5142TAS5731TAS5612A

我的 TLV320AIC3254EVM-K已有一段时间了,另一天发生了电源故障。  EVM将不起作用,我拥有的唯一用于在EVM上重新加载EEPROM的软件只能在Windows XP计算机上运行。  我能够在我的XP计算机上运行软件并使EVM正常工作。  但是当我将USB电缆从EVM连接到我的W7计算机时,它会出现蓝屏并抱怨USBAUDIO.SYS。  W7机器在连接EVM的情况下无法启动,每次连接EVM运行时,都会出现相同症状的蓝屏。

Pure Path Studio的最新版本是什么,我找不到它。  在链接 www.ti.com/.../AICPUREPATH_STUDIO上按"Reguest"  不起作用。   

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    感谢您的反馈。 USBAUDIO.sys是Windows本机驱动程序,用于具有音频接口的USB设备,您的计算机的情况使我认为您的本地驱动程序已损坏。 您是否有不同的EVM,可以将其连接到Win7计算机,并查看是否使用不同的USB音频设备复制了该问题?

    关于PurePath 5.95 Studio问题,您需要提交申请才能访问软件,一旦您的访问权限获得批准,您应该能够从 mySecure软件 网站下载PPS,该网站提供了最新版本[PPS.3.5815万]。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Diego。

    在链接www.ti.com/.../AICPUREPATH_STUDIO上按"Reguest"不起作用。 它会打开一个窗口,显示。

    www.ti.com页面无法正常工作
    www.ti.com重定向您的次数太多。
    err_too_many_redirects

    我过去曾经遇到过这个问题。 TI工程师最后给我发送了直接链接或向我发出请求。
    你会帮我解决这个问题吗?

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    感谢您的反馈。 这是一个奇怪的行为,因为我们尚未收到有关请求页面无法正常工作的其他报告。 您是否尝试使用其他计算机? 请使用此链接直接访问申请表。  

    如果您已经可以访问该软件,您应该能够登录TI.com并从mySecure软件页面下载PPS。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈,

    我在我的XP和W7计算机上尝试了您的帖子中的"此链接",并得到相同的" www.ti.com重定向您过多次"。页面无法正常工作。 我有几个PPS版本,但希望获得最新版本。 当我登录到mySecure Software页面时,我会收到:

    mySecure软件
    TI批准的安全软件请求

    本代码仅供您使用。
    用户访问权限是按个人授予的。
    如果有人希望请求访问,请让他们与TI联系。

    您当前没有安全软件。

    我对双麦克风降噪非常感兴趣。

    此致,
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian,

    感谢您的反馈。 我在多台计算机上尝试了该链接,并且它工作正常,因此我不知道您的最终问题是什么。我将与我们的软件团队联系,看看是否可以授予您对PPS的访问权限。

    PurePath Studio最新版本(便携式音频)为5.95。3.5815万。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Diego。

    我正在尝试从我家中的PC "请求" PPS,但我仍然得到相同的结果。  这令人沮丧。

    在链接www.ti.com/.../AICPUREPATH_STUDIO上按"Reguest"不起作用。 它会打开一个窗口,显示。

    www.ti.com页面无法正常工作
    www.ti.com重定向您的次数太多。
    err_too_many_redirects

    请帮助,

    Brian Weir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    很遗憾听到您仍有困难。 这似乎非常奇怪,因为PPS请求不断地发送到我们的音频软件团队,这表明网站按预期运行。

    我将尝试为您提交申请,并按为您批准PurePath Studio。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈,

    我认为问题可能与我公司的安全策略有关,上次我尝试从家里发出请求时,我的办公室的VPN处于活动状态。  我刚在VPN未激活的情况下在家中再次尝试,结果相同:" www.ti.com 重定向您太多次"。  我尝试使用Firefox和Chrome,因此问题不在于我工作的IT或安全性。  

    我的TI ID是否有问题?  这是一个问题,我需要TI的帮助来纠正它。  我认为TI的IT部门会感兴趣。

    此致,

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    感谢您的更新。 这是请求站点的奇怪行为,如上所述,我们仍然收到PPS请求,没有任何问题。 您是否尝试过其他myTI.com帐户?

    实际上,我联系了我们的音频软件团队,并批准了您对PPS的访问权限,请检查您是否能够下载该软件?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈,

    我可以在mySecure软件列表中看到PPS。  我对下载内容感到困惑, 我有TLV320AIC3254EVM-K,您提到最新的PPS软件是5.95。3.5815万。 我看到的选项有:

    PurePath控制台3.

    支持的设备:*TAS2555,*TAS5404,*TAS5766M,*TAS5768M,*TAS6424, TAS5751M,TAS5733L,TAS5753MD和通用I2C器件。

    PurePath控制台2.

    支持的器件:PCM186x,PCM5242,TAS5754M/56M,TLV320AIC3268和TPA6166A2。

    PurePath控制台1.

    支持的设备:PCM5142,PCM5548/58,TAS5612A,TAS5721xx,TAS5729xx, TAS5731和TAS5760xx。

    我看不到AIC3254或修订版5.95。3.5815万。  该软件包是否包含将在Windows 7上运行的EVM初始化EPROM加载程序?

     我的初始化软件只能在XP上运行。  请引导我下载内容。

    感谢你的帮助。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    感谢您的反馈。 我想是因为对您批准的软件有些困惑。 您的PurePath控制台访问权限已获得批准,该控制台是用于配置其他设备的软件,而不是AIC3254。 我已修复此问题,现在您应该可以访问PurePath Studio。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师