This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902:输入捕获中的失真和噪音太大

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622447/pcm2902-too-much-distortion-and-noise-in-the-input-capture

部件号:PCM2902

您好,我有一个示波器项目,它与LabView一起用于PC的声音输入,我想在其中制作一个电路,以便与PCM2902配合使用。 但我根据数据表的基础设置的电路会捕获大量噪音,因此无法工作。 在输入(lineIn)处,PC的板载声卡工作正常。 我们有什么办法可以解决这个问题吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ricardo,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注。

    您是否可以分享原理图?您得到的噪声级别是多少?是否可以分享噪声捕获?

    谢谢,此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我制造的电路,但噪音仍然存在,似乎是静态的。 我已经放置了过滤器,我着陆了,什么都没有。 始终在MIC输入端。 有人对如何消除这种噪音有任何想法?

    录制:

    e2e.ti.com/.../grava.avi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ricardo,

    原理图与数据表中推荐的图表大不相同,因此需要考虑以下几点:

    • VBUS缺少噪音去耦合滤波器,因此连接到USB电缆的任何噪音都将传输到编解码器。  
    • 此设备经过优化,可接收线路电平输入,不支持直接麦克风连接,因为没有PGA来调节前端的信号
    • 麦克风偏置到数字电源去耦点,不建议这样做,数字噪音可能会泄漏到麦克风信号。
    • 此器件没有能够直接驱动32欧姆负载的集成输出放大器,需要外部放大器。
    • 连接到引脚27的电容器的值应为1µF Ω。

    您发现的噪音问题可能与上述任何问题有关,我建议您进行测试,拆除放大器并应用清晰的线路电平输入,然后记录信号并检查噪音电平是否有任何变化。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,我按照你们的建议解决了这个问题,我修改了电路,真的是这样,现在正在工作。
    我还有另一个问题,不知道我应该在这里提问还是打开一个新话题?
    是否可以获得专用驱动程序? 它是否安装了具有正确名称的专用驱动程序,而不是自动安装Windows?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ricardo,

    感谢您的反馈。 关于您的问题,如果问题与原始线程的主题不同或不相关,建议启动新线程。

    关于驱动程序问题,很遗憾,这些设备使用本机操作系统驱动程序,您可能可以尝试安装不同的USB-Audio驱动程序,但我们无法保证设备将按预期工作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师