This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:与OPA 4197兼容

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A, OPA4197

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628841/pcm1794a-on-compatibility-with-opa-4197

部件号:PCM1794A
主题中讨论的其他部件: OPA4197

大家好,

我的客户想要设计 PCM1794A。

它需要执行IV转换,因为其输出为电流。

使用OPA4197执行静脉输液转换时,输出会产生约几毫伏的噪音。

请告诉我如何减少噪音。

此致

林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hayashi-San,

    您认为您是否可以分享他们如何使用运算放大器的原理图? 在此应用程序中,为选择的离散零部件也会影响性能,您是否还可以访问材料明细表?

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul

    如果您能收到电子邮件,我只需向您发送示意图。
    我的地址是ta-hayashi@fujiele.co.jp。

    此致
    林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我会给您发送一封电子邮件。