This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TAS5756M格式集S_16无声音

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625137/tas5756m-tas5756m-format-set-s_16-not-sound

部件号:TAS5756M

尊敬的:

     我已将I2S样本设置为48K,2个通道,格式为16位,blck为1.573MHz,LRCLK为48K,但没有声音。(我将tas5756 page0-R40值设置为0x00 16位)


     我把I2S样品设置为48K,2个通道,格式为24位,blck为3.072MHz,LRCLK为48K,声音正常。 (我设置tas5756 page0-R40值为0x02 24位)

     但我们需要格式为16位。 您能告诉我如何设置TAS5756M寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否使用3线I2S输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,3线I2S输入如8.3 .3.4 中的注释。 我‘s BCLK为1.536MHZ,LRCLK为48kHz,,但我读取了寄存器page0-R4位4值为1,,这是解锁。 不支持1.536MHZ BCLK? 换言之,,在3线I2S输入模式下是否支持32fs BCLK?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅此e2e线程中的答案 。e2e.ti.com/.../231.921万