This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 解决方案建议

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM3070, TLV320AIC3268, TLV320ADC3101, TMS320C5535, TLV320AIC3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628208/solution-recommendation

线程中讨论的其他部件:PCM3070, TLV320AIC3268, TLV320ADC3101, TMS320C5535, TLV320AIC3212

我需要一些有关TI部件/解决方案的建议。 我将重新审视我们的TI解决方案。

我有两个模拟麦克风输入(XLR,平衡),每一个都有可选的幻象电源,以及线路电平立体声模拟音频输入(RCA,非平衡),需要与I2S源混合,最终同时输出I2S和非平衡立体声输出(带音量控制)。

我需要能够为每个麦克风提供对麦克风的所有调整(增益控制,自动增益控制等)。 麦克风,线路输入和I2S音频源之间的音量(响度)也需要调整。

我们当前的解决方案包括用于我们的小型装置的PCM3070或 用于我们的大型系统的TLV320AIC3268。

我想知道其他人在这些类型的系统中使用什么。

提前感谢您的参与。

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Phil,

    基本上,我们的任何音频编解码器都能够执行您提到的信号调整。 选择编解码器将需要特定于应用程序的一些详细信息,如功耗,处理能力,性能,通道数, 等等。根据您的评论,似乎只使用编解码器的ADC部分。 如果是这样,您可能还可以考虑我们的ADC之一,例如用于小型应用的TLV320ADC3101和用于大型系统的PCM186x系列。  您能否分享有关您的最终应用程序的更多详细信息,以便我们推荐最佳解决方案?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迭戈,

    这正是我所希望的问答类型。

    我们(2)个模拟麦克风电平输入,(1)个模拟线路电平立体声对输入和(1)个来自视频接收器芯片的I2S数字立体声输入。 我需要能够将麦克风单独提高到标称线路电平,以便我们可以将所有输入混合到一个输出流中。 混合输出流将保留TI芯片的数字(I2S)和模拟形式(模拟线路电平立体声对,RCA,左右输出)。

    为了进行控制,我想使用I2C来控制混合的所有方面:每个输入上的增益电平,麦克风上的自动增益控制(AGC)以及模拟立体声输出对上的增益(前置放大器增益/音量控制)。 我不打算更改I2S数字输出的增益。

    这是非常简单的东西,真的。 对于麦克风,除了前面提到的AGC之外,我们还想提供其他功能,这些功能包括引流,防弹/噪声抑制,噪声门等,以及类似的有趣功能。

    我看到其中一些设计提供USB麦克风输入。 这也是很好的,但在这一点上不是一项要求。 如果我们可以在 以后将TMS320C5535或类似的内容添加到设计中,那将是非常好的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Phil,

    感谢您的反馈。

    如果您需要的基本编解码器主要用于混合系统而不是处理系统,则可能是TLV320AIC310x系列音频编解码器。 您应该能够连接2个麦克风输入和1个立体声线路输入,混合内容并通过I²S Ω 传输或将其传递到线路输出。

    如果您需要更好的性能,则可能可以考虑TLV320AIC3212,尽管此编解码器可能是简单应用程序的过度使用。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师