This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3111D1:如何使用固定输入信号电平限制输出功率

Guru**** 2967660 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628326/tpa3111d1-how-to-limit-the-output-power-with-fixed-input-signal-level

部件号:TPA3111D1

大家好,

我的客户正在使用TPA3111D1作为其10W输出扬声器。

他们还在研究如何使用相同的输入信号和扬声器阻抗来控制不同级别的输出功率

在其中一个应用中,他们希望将最大输出功率限制为2.5W。 他们已经将增益设置为最低增益20dB。 输入信号水平相同时,输出功率约为9W。 他们正在研究限制输入信号的最佳方法,以便将输出功率降低到2.5W。 PLimit不是一个选项,因为它们将保持THD,也不会剪切。

他们正在考虑添加电阻分压器,将输入信号分为~1/4以获得2.5W输出,添加到~1/2以获得5W输出。 在2.5W/5W输出时,电阻值在R90/91的10K和R的2.7K/9.1K范围内。

对THD和SNR有何影响?

或者,最好将电阻分压器置于阻隔盖C32之后?

或者,在C32之后添加一个串行电阻以更改音频放大器的输入阻抗(在20dB增益设置下,输入 电阻为60K,具有600K反馈电阻)是否更好? 我们是否可以添加最大系列电阻器? 在数据表的7.3 1部分中,它提到“在较低增益设置下,输入阻抗可能增加到72K”。这是指内部阻抗,还是指我可以添加的外部串行电阻?

我想如果我们增加一个120K系列电阻器,它可以将增益降低到5dB,因此它会将输出功率限制在大约2.5W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Sai! 7.3 1指的是总内部阻抗,它可能高达72K,因此在您的设计中必须考虑到这一点。 8.2 .2.4 和8.2 .2.5 部分还详细介绍了输入注意事项。

    Shawn您好! 您还有其他建议吗? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Sai,

    您使用的是差分输入模式还是单端输入模式? 如果使用单端输入,则附加电阻器(R90,R91,R)将在通电过程中引发弹出噪音。 是否可以降低输入单振幅?

     正如Jeff所说,'72kOhm '是设备输入电阻。 请勿在  输入电容器和输入引脚之间添加任何组件。   

    此致,

    郑少文