This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV135:最大音频传输距离

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV135, DRV134, INA137, OPA1678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628177/drv135-maximum-audio-transfer-distance

部件号:DRV135
主题中讨论的其他部件: DRV134, INA137, OPA1678

你(们)好

 我正在开发一个有关音频传输的项目,要求它 使用移动电话音频输出通过电线长距离(30 m)发送音频信号。音频输出被馈送到直流15V 10W音频放大器,然后送到接收器的线路驱动器DRV135 结束输入的差分音频信号通过INA 137,然后放大器放大该INA 137并将输出提供给扬声器。

请帮助,这是正确的方法,我对音频传输有点陌生。 我以前使用过许多放大器,但没有将信号传输到远距离。

此致

Pranav Dosajh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pranav,

    DRV135应该能够驱动30 m 电缆。 DRV134/DRV135数据表的典型应用部分(第9.2 节)显示了使用DRV134驱动INA137至500英尺(150米)电缆的示例电路。

    我有一个问题是第一个10W音频放大器的用途。 您是否有电话>(10W放大器>扬声器/ DRV135)>电缆> INA137 > 10W放大器>扬声器? 如果源端未连接扬声器,则可能无需添加功率放大器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Alex

    感谢您的意见!!!
    没有,手机端没有扬声器输出,所以可以减少音频源的放大器电路。
    使用线路驱动器,我可以通过单线(通常是移动电话输出)连接多个扬声器节点,使距离小于100 m

    即
    电话> DRV135>电缆--- |----------- INA137 > 10W放大器>扬声器
    |----------- INA137 > 10W放大器>扬声器
    |----------- INA137 > 10W放大器>扬声器

    这种安排是否可行,或者是否需要任何其他部件才能获得最佳输出。
    我将使用CATV电缆进行音频传输,节点范围可达30-40。

    此致
    Pranav Dosajh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应该是可能的。 我唯一担心的是使用同轴电缆来获得差分信号。 在这种情况下,同轴电缆的屏蔽将被驱动至电压而不是接地,如果电缆屏蔽意外地短路,可能会导致问题。 此外,您可能会比使用屏蔽电缆对(例如DRV135数据表中推荐的Belden 8451)具有更差的抗噪性。 DRV135的稳定性也可能受到如此长的同轴运行的电缆电容的影响,DRV135输出和电缆输入之间需要一些隔离电阻。

    使用同轴电缆时,两个信号(+和-)将不平衡,并且具有不同数量的噪声耦合-换句话说,噪声将差异耦合,而不是作为共模信号。 在接收端,INA137将拒绝大部分共模噪声(直至其CMRR),但任何差模噪声仍将随信号一起接收。

    使用屏蔽双绞线时,两个信号将更加平衡-噪声应相对对称地耦合到两个信号中,成为一个共模信号,然后被INA137的CMRR衰减。

    也就是说,如果您要使用同轴电缆作为互连,只要源和接收器不共享另一个公共接地连接(例如通过建筑物接地),只要将同轴连接用作单端电缆,就仍然可以提供良好的性能。 在这种情况下,您可以使用音频运算放大器(如OPA1678)(同样在其输出和同轴电缆之间使用隔离电阻以确保稳定性)将单端信号驱动到同轴电缆中。