This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:tas5558和tas5624

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/627315/tas5558-tas5558-and-tas5624

部件号:TAS5558
主题中讨论的其他部件: TAS5624

大家好,

我们正在考虑在新的放大器设计中使用TAS5558和TAS5624。 我们想知道是否可以缓冲TAS5558的PWM输出以获得更好的SNR THD+N 你认为这是一个好主意吗?(如果你这样做的话)有没有任何运算放大器或缓冲器可以做到这一点?

谢谢大家。

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andre,

    在TAS5624或其它接受PWM输入的功率级之前,我们不缓冲TAS5558输出。 根据我的经验,添加缓冲器不能更好地生成输入信号,它只能帮助您恢复受到PCB问题困扰的信号,如真长轨迹,多余的线电容或电感。 如果您有特定的系统设计,我们可以查看并提出建议。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当

    感谢您的回复;我们了解缓冲。最大距离(或 IC之间的最佳距离)是多少?

    谢谢

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andre,

    不幸的是,这取决于许多因素来制定一个硬性和快速的规则。 我的建议是,如果您认为这可能是一个问题,则留出缓冲空间,如果不需要,您可以随时将其卸载。 也就是说,我们目前通过6英寸PCB,通过带状电缆,然后再在第二块板上传送几英寸的信号,没有缓冲器,没有问题。

    此致,

    -Adam