This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:上拉电阻器

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628319/tas2559-pull-up-resistors

部件号:TAS2559

尊敬的专家:

 是否需要在BCLK2,WCLK2,DIN2和DOUT2中添加上拉引脚?未使用引脚? 如果引脚浮动,是否存在任何风险?

谢谢!

Rgds,

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juha,

    如果不使用引脚,则无需添加上拉电阻器。 引脚可以保持浮动或连接到GND以降低功率。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师