This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:要求AIC3254 MCLK振荡器变化容差

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/628189/tlv320aic3254-asking-for-the-aic3254-mclk-oscillator-variation-tolerance

部件号:TLV320AIC3254

大家好,

客户正在新平台上设计AIC3254。 MCLK来自12.288MHz的osicilator。
以下是客户的问题。
AIC3254 AIC3254 MCLK输入变化容差是多少? 1 % ? 0.1 % ?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Scott,

    通常,我们不指定或描述时钟输入的容差。 一个很好的假设是 ,所有时钟的典型容差都是+/- 2 % 最大值。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师