This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1774:PCM1774的散热垫

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/627891/pcm1774-thermal-pad-of-pcm1774

部件号:PCM1774

大家好,音频人员,

   我的一位客户问我们如何处理PCM1774的散热垫。 我注意到我们没有对散热垫进行任何描述。但在数据表末尾,它提到它应该与PCB连接,所以我们需要它连接 到GND吗? AGND还是DGND? 期待 您早日回复。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gary:

    我认为您应该将散热垫连接到AGND。 我将与我们的设计团队核实。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已向我们的设计团队确认散热垫已连接到AGND (针脚17)。 尽管模具连接材料存在电阻,因此散热垫和针脚都需要连接,仅供参考。