This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:多个问题

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/627266/tlv320adc3101-several-questions

部件号:TLV320ADC3101

您好E2E:

我们的客户计划将此设备用于新的开发产品。 但是,他们不能很好地使用它。 请通知我们。

 - 在数据表中,图 10和图 31至图 39不理解。
 操作 不稳定。 有时它会在我们的PC上停止。 有时,导出文件的注册数据会被取消反映。 我们使用的是WIN-7 64位PC。
 我们 不处理音频数据。 我们可以忽略或传递mini-DSP吗?
 - 此设备是否可以DRC (动态范围压缩)?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,ACGUY,

    您提到的数字没有关联。 图10是设备的方框图,其中您提到的其他图形是可选择的处理块的结构。 这些处理块可以替换为图10中miniDSP和处理块块块块的结构图。

    我想您正在使用EVM,这是正确的吗? EVM操作没有像您提到的那样报告重大问题。 请您详细说明您所面临的问题吗?

    内部miniDSP无法绕过, 但是,当选择一个处理块(第0页,寄存器61)时,miniDSP 将被固定,以遵循10.3 .12.1 一节中指示的处理。如果您选择了一个处理块而没有配置过滤器,AGC等,则该设备应该能够正常运行  

    此器件可在miniDSP中执行DRC,没有具有DRC的处理块。 要配置miniDSP,需要PurePath Studio。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Diego,

    感谢您的回复。

    关于EVM;
    我为客户提供了EVM,因此我不是EVM。

    关于刚果民主共和国;
    我立即下载了PurePath_Studio,并尝试在我的PC上使用它。 我选择了"ADC3101"框架。
    DRC组件已从组件树中消失。
    我认为ADC3101无法处理DRC。 我的看法是否正确?

    关于miniDSP;
    我了解此设备不能忽略正在使用的miniDSP。


    如果我将客户和产品设计的信息发送给您,您是否会设置注册的基本设置?


    此致,
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,ACGUY,

    您说得对,我不认为'ADC3101具有更有限的DSP,不支持DRC等算法。 仅支持快速限制器。 我建议您让客户使用'ADC3101 CS GUI从设备配置开始,此GUI提供不同的脚本,可用作开发记录应用程序的起点。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师