This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:共模CM1和CM2之间的区别

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/627820/tlv320aic3254-difference-between-common-mode-cm1-and-cm2

部件号:TLV320AIC3254

您好,

  我试图了解CM1和CM2之间的区别(DS和AN不包含许多有关它的信息),我发现 这篇文章是有意义的。  

在这方面,我不清楚这两种情况之间的区别:

a) {Register,value}

{0x00,0x01}//第1页
{0x34,0x40},// leftP -> IN1L
{0x36,0x01},// leftN -> CM2L
{0x37,0x00},//rightP关闭
{0x39,0x00},//rightN关闭
{0x3b,0x1d},//左micpga
{0x3c,0x1micd},
0x33,0x68 //麦克风偏置 

和B)

与a)相同,但是

{0x36,0x40},//leftN ->CM1L 

使用A)使用CM2L时,我可以听到信号,使用B)即CM1L时,我无法听到。  

谢谢你。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,百富勤,

    您在提到的帖子中找到的信息是正确的。 在选择任何可用的CM路径时,应该不会出现特殊问题。 我使用EVM进行了快速测试,并且能够使用CM1或CM2,没有任何问题,还尝试在运行中更改它们[不推荐],并且能够始终听到音频。 在尝试对CM2进行编程时,是否使用了任何特殊顺序?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对Diego的回复。  

    你是对的。 我发现问题与听筒电缆连接不良有关。  

    很抱歉打扰您,但我测试了配置A,它不工作,B工作,A不再工作,最后B工作正常:-(.

    下次我会收集更多具有统计学意义的序列。  

    此致。

    Mario

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mario,

    不用担心!我们很高兴听到问题得到解决。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师