This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TLV320AIC3104EVM-K:TLV320AIC3104 EVM DIN和放大器;DOUT寄存器配置

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/627954/compiler-tlv320aic3104evm-k-tlv320aic3104-evm-din-dout-register-configuration

部件号:TLV320AIC3104EVM-K
主题:TLV320AIC3101中讨论的其它部件

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

我不知道如何在EVM上使用MIC->ADC->DOUT和DIN->DAC->HPOUT路径。

您能否提供更多详细信息,说明需要采取哪些措施才能使其正常工作?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lucasxu,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    我认为您应该能够使用电路板产品文件夹中的TLV320AIC3101 GUI来开始配置和评估。 您可以将几个预配置脚本加载到设备中。

    此外,为了更好地了解如何配置此编解码器,我建议您查看此应用说明,它以一种简单的方式解释了如何配置TLV320AIC310x系列的编解码器。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师