This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2706C:PCM2706C输出问题

Guru**** 2931140 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2706C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/627896/pcm2706c-pcm2706c-output-question

部件号:PCM2706C

您好,Sirs:

是否可以在PCM2706C上同时让I2S输出和模拟输出?

Tks ~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Terry:
    FSEL (针脚9)确定DOUT (针脚17)的功能。
    FSEL =低将导致为DOUT选择I2S接口
    FSEL =高将产生S/PDIF数据。

    希望这能回答您的问题。 谢谢。

    此致,
    Ravi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ravi:

    很多都需要你的帮助!

    我可以有模拟R/L + SPDIF或模拟R/L+ I2S输出,对吗?