This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:如何使用Linux驱动程序对TAS5711进行编程

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/627653/tas5711-how-to-program-tas5711-with-linux-driver

部件号:TAS5711
主题中讨论的其他部件: TAS571XSW-Linux

大家好,

客户希望使用 TAS5711。 他需要使用 TAS571X的Linux驱动 程序进行编程。

  TAS571X的Linux驱动程序为:  

现在他不知道如何将程序与Linux驱动程序一起使用。 您是否会提供  Linux驱动程序的编程步骤?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey! Shawn可以帮助您进一步了解如何通过I2S控制所有这些细节。 此外,我们还可以了解您是在进行客户设计还是在进行我们的实际EVM,如果您正在使用EVM,您还可以根据EVM用户指南使用MC57xxPSIA板。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:
    遗憾的是,我们没有适用于TAS57xx设备的Linux驱动程序。 如下面Jeff所述,您可以获得TAS5711 EVM的I2C写入列表,以便启动这些写入。 请参阅TAS5711 EVM用户指南 www.ti.com/.../slou280a.pdf
    此致,
    郑少文