This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:原理图回顾

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/627830/tas5733l-schematic-review

部件号:TAS5733L

您好,

TAS5733L正在考虑采用新设计。 该部件最多可驱动2个10W扬声器。 但是,该设计只有一个10W扬声器。 该设计使用I2S音频输出,因此这是一项要求。 此零件似乎具有成本竞争力,即使它被过度指定。 您能否查看设计并建议是否要在外部零部件上进行任何保存?

非常感谢,

罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ross! Shawn可以查看随附的示意图。 另外,您是否看过mono TAS5720和TAS5760 www.ti.com/.../tas5720 l ? 这些单声道放大器是闭环的,因此在以较低的功率级别(如10W)运行时,其设计效率很高,可以拆除许多外部组件以及滤波器,从而支持简单的铁氧体磁珠。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:

    我回顾了SCH,并提出了以下评论:

    1.出于降低成本的原因,您可以在 PVDD电源去耦上使用一个大于100uF的设备,而不是390uF。

    2.我发现PDN引脚直接连接到VDD。 请查找通电过程中的定时顺序要求(数据表中的图50)。   PVDD 电源准备就绪后,必须将RST和PDN拉至“High”(高)级别。  请延迟PDN引脚上的上升,   PDN引脚上的电容器可能会有所帮助。  如果此引脚可以由GPIO控制,则会更好。

    3.对于RST引脚, 通过 主机GPIO连接时,还请遵循时间顺序要求。

    4. C56可设置为DNP。   

    此致,

    郑少文