This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101EVM-K:TLV320AIC3101噪声太大

Guru**** 2362840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/627739/tlv320aic3101evm-k-tlv320aic3101-noise-so-much

部件号:TLV320AIC3101EVM-K

今天我解决了一个问题。我 的原理图如下。现在C20和C24的值为0.1uf,并且电阻 器R218和R216没有填充。我的平台是 MCIMX6Q5EYM10AD。我有两 个单端输入 Audio2_In和AUDIO1_In,它们连接到 外部接口,当我测试 我 连接一条线路时 插孔连接 至Audio2_IN和AUDIO1_IN与GND,并 将另一个插孔连接至LineOUT_L和 LineOUT_R 与GND。然后,程序 在Audio2_IN 与 lineout之间建立环路, 我 在 AUDIO_1in和 Audio2_IN中播放音乐,而我通过  连接 到LINEOUT的插孔听到音乐。我 发现噪音太大 ,出了什么问题,有人能 帮我?非常担心

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您的示意图似乎缺失,能否再次上传?

    此外,您能否分享所使用的注册设置?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师