This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101:输出的转换速率控制

Guru**** 2997400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/627831/tlv320adc3101-slew-rate-control-of-outputs

部件号:TLV320ADC3101

是否可以通过此部件上的软件/I2C控制来控制WCLK,BCLK,DOUT信号上的转换速率?

或者控制输出电流?  是否有任何有助于提高辐射(EMC)性能的事情?

我在数据表中搜索了单词"slot",但没有找到它。

我简单地查看了所有的登记簿,但没有找到任何东西。

如果我错过了一些东西,就来这里看看吧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Douglas,

    TLV320ADC3101不能控制任何时钟信号上的转换速率。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师