This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:EMC

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/623951/tlv320aic3204-emc

部件号:TLV320AIC3204

您好,
客户正在使用其使用TLV320AIC3204的应用程序进行EMC测试。 在ESD AIR 4和8 kV下,编解码器变为空。 就像突然发生了一次重置。 您对此有什么经验吗? (我可以通过电子邮件向您发送示意图)

此致,Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Holger,

    这不是正常现象,能否提供有关测试和失败事件的更多信息? 器件的ESD秒数可在数据表的表8.2 中找到,测试是否在这些额定值内?

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    在4kV下,设备出现故障。 这是额定值的两倍。 有一些措施是在船上采取的,但不够严格。 他们能够通过对编解码器的重置线路施加一些额外的电容来解决该问题。

    此致,Holger