This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.8821万:I2C时钟条纹

Guru**** 2543960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/627147/lm48821-i2c-clock-streching

部件号:LM4.8821万

您好,

LM4.8821万是否支持I2C总线的时钟链路?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kato-San,

    我不太熟悉I2C时钟拉伸。
    但是,由于LM4.8821万数据表中没有提及此功能,我不能保证它能够进行时钟拉伸。
    您是否打算为此设备提供高于400kHz (标准)的时钟频率?

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivan-San,

    感谢您的回复。
    否,我们的客户将对LM4.8821万应用低于400kHz的时钟频率,但他正在考虑特殊用途。
    我会告诉他LM4.8821万不支持I2C时钟拉伸,因此如果我收到他的其他问题,我将与您联系。

    此致,
    加藤