This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] linux/tlv320aic3106:tlv320aic3106

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1, TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/627291/linux-tlv320aic3106-tlv320aic3106

部件号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他部件:TPA2005D1

工具/软件:Linux

您好,先生,

我正在使用tlv320aic3106音频编解码器IC和TPA2005D1放大器来获得线路输出(LET_LO+)上的扬声器输出。 我对“音频路由”和“寄存器配置”没有太多的经验。我们需要更改所有寄存器以使配置正确。 您能帮我解决路由和寄存器问题吗?我们应该关注这些寄存器,以便正确配置。

谨致问候

Pranav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Pranav,

    本应用手册中很容易解释此设备的音频路由。 此外,您还可以在此处找到一个配置示例。 本文档专门针对与AIC3106相同系列的器件。 基本上,您需要配置路由,打开线路驱动器,最后打开DAC并取消静音块,以开始将数字音频流式传输到线路输出。 请查看上面提到的应用说明,如果您有其他问题,请告诉我。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师