This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:在客户端时断路引脚断开。

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/626816/tpa6211a1-the-shutdown-pin-is-broken-when-in-the-customer-side

部件号:TPA6211A1

大家好,

我的客户现在正在使用TPA6211A,发现断路引脚损坏,您能否帮助仔细检查下面的示意图? 谢谢。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    他们为什么使用晶体管? AudioEn信号是否使用与Vdd不同的电平?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,他们想要控制开和关。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克

    您能否向我提供有关您的问题的更多详细信息? 这种情况何时发生?
    我需要更多信息以便为您提供更好的支持。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师