This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:关于TLV320AIC3106模拟输入上的最大峰值至峰值正弦电压

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/627189/tlv320aic3106-regarding-maximum-peak-to-peak-sinusoidal-voltage-on-the-analog-inputs-of-tlv320aic3106

部件号:TLV320AIC3106

您好,

我已经阅读了以下有关 TLV320AIC3106的内容:

至的模拟输入处允许的最大输入信号电平
编解码器为0.707Vrms,否则不要超过此信号水平,这一点很重要。
可能会损坏编解码器输入电路

我也在数据表中找到了相同的评级。 如何知道0.707Vrms的值。  这与模拟电源电压(数据表中给出的2.7 - 3.6V)有关。

我正在学习LCDKC6748 EVM。 在本套件中,模拟电源电压是多少,我可以在模拟输入处施加的最大峰间正弦电压是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Asif,

    TLV320AIC3.2106万能够接受0.707Vrms (2Vpp)输入,从而在数字域中获得全尺寸输出。 如果值大于此值,可能会导致音频信号饱和和设备的异常行为,但是,当输入信号超过数据表中的绝对最大额定值时,部件可能会损坏。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师