This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TLV320AIC3104:具有TIVA TM4C123GH6PM Launchpad的I2S仿真

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/626769/ccs-tlv320aic3104-i2s-emulation-with-tiva-tm4c123gh6pm-launchpad

部件号:TLV320AIC3104
主题中讨论的其他部件:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,

我想将AIC3104上的ADC和DAC与TM4C123GH6PM Launchpad一起使用。 所以我必须用两个SPI接口模拟I2S。 在下图中,您可以看到连接。

我的问题是,当我使用两个SPI时,是否可以在Mikrocontroller上使用 µDMA??? 因为当我将一个用于左通道,一个用于右通道时,我无法确定输出上的顺序是正确的(左通道,右通道,左通道,右通道等)。 有人知道如何使用 µDMA对吗?

多个问候

Sadullah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sadullah,

    我认为我的TMC4微控制器论坛的同事可以更好地解决这个问题,因为它似乎与微控制器流式传输音频数据的功能有关。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    我还有另一个问题。 我已将上图中的连接用于我创建的电路板。 当我将单正弦波输入线路时,尽管没有电流流流过电路板,也没有连接微控制器,但线路输出会发出正弦波。 这是正常现象,还是音频编解码器没有焊接在电路板上?

    多个问候

    Sadullah