This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:检测OTE时数字芯片的结温

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M, TAS5754M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/626660/tas5782m-junction-temperature-for-digital-die-when-detecting-ote

部件号:TAS5782M
主题中讨论的其他部件: TAS5754M

您好,

数字芯片和功率芯片的结温在TAS5782M数据表的第9页中提到,温度过高错误也在第12页中提到。
我担心,当电源芯片的结温上升时,数字芯片和电源芯片相邻放置在封装中时,它会影响数字芯片。
℃,在℃芯片上检测到温度过高错误(超过165 ̊ F)时,是否存在交叉点温度升高超过125 ̊ C而导致故障的可能性?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kato-San您好! 这种相邻的冲模概念多年来在我们的许多零件中非常常见,包括一些达到100瓦的零件。 我们将设备作为完整的封装进行测试和表征,并根据整套设备的整体效果设置所有规格阈值和限值。 这意味着这些极端因素被纳入到设备的操作中,因此您的设计应该没有问题。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    感谢您的及时回复。

    我还担心阈值高于其他类似设备(例如 TAS5754M/56M),因为TAS5782M上的温度过高错误阈值为165℃(典型)。
    因此,我认为这不是问题,但我希望你确认一下,以防万一。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kato-San您好!

    这是此类设备的标准测试。 当受到应力时,热量主要分布在Power管芯上,不会对其他管芯产生重大影响。  我们在3.4W总功耗下的测试条件不会在70°C环境温度下触发OT保护。  谢谢,Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeff-San,

    感谢您的解释。

    我明白了。
    顺便说一句,请您再次与我共享上述文档,因为我无法访问它吗?

    此致,
    加藤