This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4861:播放声音时,在声音的初始部分检测到噪音。

Guru**** 2988470 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625874/lm4861-when-a-sound-is-played-a-noise-is-detected-at-in-the-initial-part-of-the-sound

部件号:LM4861

你好。

我们开发了一个系统,包括音频放大器LM4861。
LM4861存在噪音问题。
在以下情况下检测到声音噪音。

1.在音频编解码器输出信号输入到LM4861后,LM48的 断路引脚变为低电平(低电平激活)
2. LM4844的断路引脚为低电平后,音频编解码器输出信号输入到LM4861。

我已在随附的文件中详细提到这个问题。

谢谢。

e2e.ti.com/.../alc5621_5F00_amp-circuit.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    attache文件:sound noise _2017.0914万.pptx,alc5621_amp circuit.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    欢迎使用e2e。
    我已请我的一位同事查看您的帖子。
    他会回来提供更多详细信息。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:

    这种噪音称为杂音,它是在设备启动速度非常快时产生的。
    旁路电容器确定设备打开的速度。 您必须减少旁路电容器,以避免产生杂音。 旁路电容器应大约为1uF,并应放置在尽可能靠近设备的位置。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jos é Luis Figueroa,

    感谢您的回复。
    我会检查一下。

    此致
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sound-noise_5F00_2017.0921万.pptxDearJos é Luis Figueroa

    我们已尝试通过参考您的建议(如随附文档)进行一些修改。
    (将TC2/TC3降至1uF,TC1降至1uF)

    但我们没有发现任何改进。

    您能否详细告诉我我们应该减少,添加或移除哪个电容器?

    此致
    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy,

    旁路电容器是TC3,您只需更换此电容器即可。 此电容器连接到旁通引脚。
    请记住,您必须使用由X5R,X7R或更高温度系数组成的陶瓷电容器,并应尽可能靠近设备放置,以获得最佳性能。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师