This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1-Q1:最小电源电压

Guru**** 2362840 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5421-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/627041/tpa3112d1-q1-min-supply-voltage

部件号:TPA3112D1-Q1
主题中讨论的其他部件:TAS5421-Q1

尊敬的各位:

我的一位客户将在通过二极管(反向保护)直接连接到汽车蓄电池的应用中使用此零件。

蓄电池可能会降至8V,但由于二极管的原因,TPA3112的供电电压可能低于8V。

我知道DS未指定为低于8V,但您是否有任何关于部件功能的想法?

TAS5421-Q1是否是有效的替代方案?

此致,

Domenico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Domenico! 虽然该设备不可能由于低于8V的低电压而损坏(有关详细信息,请参阅绝对最大额定值),但我们无法保证其在这些级别下的操作或性能。 您可能需要考虑 www.ti.com/.../description,它设计用于安装在低至4.5V的汽车电池上,并且还提供完整的汽车诊断。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:
    感谢您的澄清。 备用零件符合客户的需求。
    此致,
    Domenico
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常欢迎您,很高兴听到您的消息! 谢谢,Jeff