This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2:同步

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/623641/tpa3118d2-sync

部件号:TPA3118D2

大家好,      

我们正在设计基于 TPA3118D2芯片2 NO的双单路放大器。  

我们 通过 在芯片之间使用同步信号,将一个芯片配置为主芯片,将另一个芯片配置为从属芯片。  

在从属模式下,与主模式相比,我们可以获得更多的THD+N。 (示例: 主中继器的THD+N比率为0.2.0879万 %,从中继 器比率为0.15.8422万 %,pO -1W)

 


1)请建议如何在 从属模式下降低THD+N? 为什么我们在从属模式下获得更多THD+N?

2)主从机之间的同步如何工作?

感谢您的帮助。

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Andre! 肖恩可以回答你的任何其他问题,但由于他在中国,所以我会从时间角度出发。 我假设您在PBTL中同时运行两个放大器? 您可能遇到的是系统中的一些过大时钟抖动(基于布局或接地条件),这会导致性能下降。 请确保两台设备之间接地良好。 如果出现这种情况,您可能需要尝试在同步和接地之间添加10pF帽。

    Shawn,请随意添加您的体验中的任何其他评论。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andre:

    正如Jeff解释的那样,我们需要 首先检查硬件设计。  请遵循TPA3118D2数据表中图37中的参考设计。  如果您 可以 向我们展示 您的SCH和PCB布局, 我们 可以帮助 我们回顾硬件设计。 您是否测量了从属设备上同步引脚上的波形?   信号集成如何?  

    THD测量是一项非常灵敏的测试,还请确保仪表和板/设备之间的GNDing 正常。 0.02 % 看起来是一个合理的数字,0.15 % 不是很好。 您能否仔细检查两个设备是否在相同 的配置/条件下工作(主/从模式除外),例如PWM切换 频率, 调制模式,输入信号频率, 负载电阻,电源...

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰夫!

    很高兴看到我们的道路再次穿越

    一如既往地感谢您的支持; 将信息传递给我们的团队,我们将很快收到他们的回复。

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    倪浩文

    谢克西对于回复,我现在正在等待我团队的回复。

    此致,
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Andre! 也很好地听到你的声音。 Shawn可以跟进您提出的任何其他问题。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andre:
    请向团队提供任何反馈吗? 如果此问题仍未解决,请随时告知我们。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    感谢您的跟进。

    将电容器值从1nf更改为10pF (同步和接地之间)后,主模式和从模式工作正常。

    此致,

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andre:
    感谢您的更新。 如果知道它正在工作,您可以帮您解决这个问题吗?
    此致,
    郑少文