This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MDEVM:将外部I2C主板与PurePath控制台主板版本G一起使用?

Guru**** 2970310 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5753MD, TAS5753MDEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/622792/tas5753mdevm-use-external-i2c-master-with-purepath-console-motherboard-rev-g

部件号:TAS5753MDEVM
主题中讨论的其他部件:TAS5753MD,

我正在尝试开发固件以通过I2C控制TAS5753MD。  我有一个评估板,它连接到PurePath控制台主板-版本G (我想是)。  AIP006G写在主板的丝印上。  我可以使用PPC3软件与设备通信,但不能与外部I2C主设备(TalotPhase Aardvark)通信。  我可以做些什么来完成这项工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    我认为您可以尝试使用PPC3 GUI进行固件开发,因为PPC3 GUI非常支持软件调试/开发。 完成性能调整后,只需将寄存器映射转储到文件。 然后,此文件可直接用于主机上的设备配置。 请参阅TAS5753MD EVM用户指南中的3.8 部分中的更多详细信息 。www.ti.com/.../slau683.pdf

    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,当我有最终版块时,寄存器转储将会很好。 现在,我只拥有PPCMB + TAS5753MDEVM组件。 我不想等待最终主板出现来开发固件。 我希望在TAS5753MD仍在EVM上时,有一种与外部UC通信的方式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    您可以从EVM用户指南中看到数字控制引脚已连接到主板。 不幸的是,这些引脚直接连接到连接器(到主板),而PCB上没有任何串行电阻器,因此您必须切断这些迹线并将这些引脚连接到外部UC上的GPIO。
    我想您可以先尝试通过PPC3和主板为EVM加电,然后通过外部UC读取/写入器件寄存器。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John! 这是否回答了您的问题?

    谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图上有一条MSP激活行,可激活或停用PPCMB上的某些I2C电平转换器。  对我来说,切割轨迹似乎是一个极端的解决方案。  是否有办法处理此MSP主动线路以从橙色测试点启用I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    即使您可以这样做,您仍需要控制PDN,RST引脚。

    您可以尝试使用主板为EVM通电。  在主板的I2C访问稳定后,切换到外部UC I2C。 我不确定是否可行,也许这是最简单的方法。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    如果您对此还有任何疑问,请随时告知我们。 如果没有其他问题,请帮您关闭它吗? 谢谢。
    此致,
    郑少文