This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1875:电路在运行几秒钟后关闭,然后在几秒钟后再次恢复...循环重复

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/625753/lm1875-circuit-shuts-down-after-a-few-seconds-of-operation-then-resumes-again-after-a-few-seconds-cycle-repeats

部件号:LM1875

我按照数据表指南/值(随附的pdf文件)构建电路。 在输入输入信号时,我获得所需的输出,但安培在工作半分钟左右后关闭几秒钟,然后再次恢复工作。 芯片不会变热,所以我不知道热关机是如何发生的,因为这似乎是可能的原因。 任何其它想法,请访问e2e.ti.com/.../LM1875_2D00_Model.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 如果您严格遵循数据表应用程序,这将非常奇怪。 它只是在一个月内关闭,然后再也不会...还是连续?
    另外,您工作的输入电压是多少?负载的值是多少? 请特别注意DS部分中有关电流限制和安全操作区(SOA)保护的内容。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Jeff的回复。 至于您的问题,如前所述,“关闭-恢复”的周期会无限重复。 我正在使用信号发生器作为输入,输入约100-500 mV有效值。 因为我觉得芯片不会变热,所以我觉得这不是热问题。 我的布局将信号和电源接地显示为一个连续区域。 这是不是原因? 我还尝试将C2系列调整为2 x 22 UF,以提供非极化版本,而不是1 x 22uF单电容器,但没有结果。 也许您可以给出更多的麻烦点...再次感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 是的,您的理由可能是问题的根源。 您是否进一步检查了它们?
    谢谢,Jeff