This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5162:查看使用带有11欧姆扬声器的5162,5261或5631

Guru**** 2348500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/624914/tas5162-looking-at-using-5162-5261-or-5631-with-11-ohm-speaker

部件号:TAS5162

早上的人们!

我需要一个D级放大器来为一个100W的11欧姆扬声器供电。  数据表不清楚每个放大器通过11欧姆扬声器产生多少功率,您有什么信息吗?

基本上我想要最便宜的解决方案,它使用11欧姆扬声器时的功率为100W。

谢谢!

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt,

    此应用程序是否适用于紧急警报器?

    11欧姆需要的电流与我们通常的输出负载相比非常少,尽管它确实需要相当大的电压。 粗略计算表明,要使100W RMS变为11欧姆,需要33V的RMS电压。 这意味着我们应该选择至少具有33V RMS或~47V DC输入的放大器。

    您列出的所有安培都应该正常工作,以及我们的一些较新和较小的安培也应该正常工作。 您的系统是否需要数字输入或是否还可以使用模拟输入放大器?

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:


    感谢您的回复。  是的,它用于紧急警报器。

    其他IC能够为11欧姆扬声器提供此功率(100W)的是什么?

    5612是否为选件?

    事实证明,由于缺少数据表上的信息,缩小范围有点困难。  没有一个电阻显示为11欧姆。

    其他哪些IC将起作用?  我正在寻找最具成本效益的解决方案。


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,

    我们的任何使用高于47V的PVDD的高功率设备都应适合您。 我们的设备主要用于大多数音频应用,每个扬声器的音频范围为2-8欧姆。 这些应用通常是当前受限的,客户关心我们能提供多少电流。 在11欧姆的情况下,我们有足够的电流,但现在电压受到限制。 话虽如此,我在上一篇文章中所作的计算是正确的。

    功率输出=(电压^2)/电阻,100 =(V^2)/11,V = 33.17 RMS

    转换为直流电压33.17 / 0.707 = 46.9V

    您是否更喜欢模拟输入而不是放大器或数字/PWM输入? 您需要多少个输出通道?

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    它只是一个通道。  目前,首选PWM输入。

    我今天早上注意到的一件事是零件的工作温度。  它们似乎只在0度以上的环境中工作。 这似乎有点高,数据表是否在发出警告?

    谢谢

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew,

    请发送电子邮件至adamsendsky(at) ti(dot)com。

    此致,

    -Adam