This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:TAS5756M:两个SmartPA(5756)组成2.1通道,如何混合.1通道

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/626331/tas5756m-tas5756m-two-smartpa-5756-make-up-2-1channel-how-to-mix-the-1-channel

部件号:TAS5756M

我们的硬件原理图:

1:有两个智能PA (5756),一个5752的数据输出为立体声(2),另一个的数据输出 为单声道(.1)。 它们有相同的BCLK,lrclk,数据输入。 如上图所示。

2:立体声1使用HY1,单声道1使用HY4。 如果存在任何错误?

3:单声道PA(5756)'声音只有一个声道,但我想要混合声音。 如何混合单声道PA声音?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Honway! Andy可以为您回答问题。 此外,您是否正在尝试像数据表中的参考应用程序一样设置您的设计? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jeff,感谢您的快速响应


    你好,Andy,

             我们将设计设置为<<SLAU577A>>中的注释,EVK工具是PurePath控制台2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff,感谢您的快速响应。我们按照<<SLAU577A>>中的说明设置了我们的设计,EVK工具是PurePath控制台2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Honway!   

    您可以根据GUI根据需要灵活选择流。  另请参考随附的...选择单流左下方的"MIX (混合)"按钮后,您应在"MIX and Phase (混合和相位)"栏下看到唯一可用的选项。  请再次参考以下内容。  谢谢,Jeff

    e2e.ti.com/.../Mono-Mix.docx